This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:SCL高和低时间设置

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629356/ds90ub913a-q1-scl-high-and-low-time-setting

部件号:DS90UB913A-Q1

SNLA222 在表6中显示,要达到400kbps,SCL的“High”(高)和“Low”(低)应设置为0x32。  0x32转换为50位十进制数。  50 * 2 (用于低和高周期)*50ns (标称参考时钟周期)=总SCL周期5us。  在这种情况下,SCL频率为200kHz。  SNLA222表6中的信息是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好913 I2C应用手册SNLA222有两个已知问题。
    正如您所指出的,表6给出了SCL高和低时间0x32的值,即200kbps,但将其列为400kbps。
    延迟部分描述的最大延迟为24us,但这是在标称振荡器频率下,实际上可以更高,方差为+/- 20 %。