This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:BC_GPIO _CTL0 / BC_GPIO _CTL1寄存器

Guru**** 2550260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629430/ds90ub954-q1-bc_gpio_ctl0-bc_gpio_ctl1-register

部件号:DS90UB954-Q1

大家好,

我了解 BC_GPIO _CTL0 / BC_GPIO _CTL1寄存器确定后信道GPIO0-4的分配。
我想提出以下两个问题。

1)
如果要将DS90UB954的GPIO0 (解串器)分配给DS90UB953 (串行器)的GPIO1,是否应设置BC_GPIO1_SEL[7:4]=0000?



2)
如果我们设置BC_GPIO1_SEL[7:4]=0111,会发生什么情况?
我想问一下,因为DS90UB954具有GPIO0-GPIO6,但没有GPIO7。

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将GPIO0输入设为000,映射到953的GPIO1954。 您还需要将954上的GPIO0配置为输入。
    不支持设置111。