This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:TCA9406电压级别

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9406, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640745/tca9406-tca9406-voltage-level

部件号:TCA9406
主题中讨论的其他部件: TCA9617B

您好,

在我们的设计中,我们将KintexUltra FPGA (XCKU060FFVA1156)与1.8V端的TCA9406连接起来,  并将SN65DP159RGZT与3.3V端的TCA9406连接起来。  TCA9406的1.8V电压端出现问题。 它的VIH是(VCCI-VOH),即1.6V,但对于0.4 ,VOH是1.35。 是否可以进行此连接?请澄清。

我们在TCA9406的3.3V端遇到了另一个问题。 其VOH为(VCCB×0.67 Vcc)即2.211V,但 对于SN65DP159RGZT VIH为(SVCC*Vcc) 0.7 即2.31。 是否可以进行此连接?请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Suvra,

    “我们在TCA9406的1.8V电压端遇到了问题。 它的VIH是(VCCI-VOH),即1.6V,但对于0.4 ,VOH是1.35。 是否可以进行此接口连接?请澄清。"

    这样的连接是不可能的。 TCA9406需要看到该最小值,才能看到高电平,否则它会看到整个时间线都是低电平。

    我的想法:要使通信正常工作,SDA/SCL上的设备需要连接到漏极开路。 根据您所指出的,FPGA具有VOH,这在开放式漏极结构中不可能实现,因为如果不与上拉电阻器连接,则漏极应该是浮动的。 这意味着FPGA正在使用CMOS设置(推挽式架构)。 使用推拉可能会由于低阻抗和高电流而损坏I2C总线。 您是否能够确认FPGA上有一个开口引脚供我们使用,因此这不是问题?

    我的搜索和查看通用KintexUltra FPGA:

    如果有专用的I2C监控,我的假设是,此FPGA应该有专用的I2C引脚,这些引脚是漏极开路,没有此VOH参数。 因此,如果您可以确认这一点,那么I2C通信应该不是问题,并且应该没有VOH限制。

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    他说:「我们在TCA9406的3.3V电压端遇到另一个问题。 其VOH为(VCCB×0.67 Vcc)即2.211V,但对于SN65DP159RGZT VIH为(SVCC*Vcc) 0.7 即2.31。 是否可以进行此接口连接?请澄清。"

    -我们无法使用TCA9406解决此问题,但我可以问一下为什么选择此设备? 您是否需要以1MHz的速度进行转换? 如果是这样,您可能对TCA9617B感兴趣,它在一端将降低到0.8V,在B端将转换到5.5V。B端的VOH只是上拉电阻,现在可以工作!

    注:此器件也是一个缓冲器,因此如果您的I2C总线以1MHz运行,并且下游有另一个缓冲器,我们可能会有一些问题(影响最大运行速度的Prop延迟).....

    我希望这能有所帮助!

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的善意回应。 我有以下几个问题:

     DP159的电压为0.4V,TCA9617B的VIL (用于3.3V的B侧)也为0.4V。 如果我在设计中使用TCA9617B,这是否会导致任何问题?

    如果我将此转换器连接到FPGA的LVCMOS18 I/O,是否正常? 原理图如下所示。 请说明并验证上拉电阻器。

     e2e.ti.com/.../PCB_5F00_Project1_5F00_01.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Suvra,

    「DP159的体积为0.4V, 而TCA9617B的VIL (B侧为3.3V)亦为0.4V。 如果我 在设计中使用TCA9617B,这是否会导致任何问题?"

    这应该不是问题,如果您看到DP159的Vol (音量)电压为0.4V或更高,您只需将上拉电阻增加到更高的值,这将降低音量

    "如果我将此转换器连接到FPGA的LVCMOS18 I/O,是否正常?"

    遗憾的是,我不太熟悉FPGA。 FPGA的数据表没有为我提供太多信息。 LVCMOS代表低压互补MOSFET,因此意味着有一个PFET和NFET串联(推挽式结构),正如我在第一篇文章中所说,这可能会对漏极开路设计(I2C)造成问题。 如果能够绕过PFET并将此输出转换为漏极开路拓扑,则不会有问题。

    "原理图如下所示。 请说明并验证上拉电阻器。'

    -在收发器拉低时,如果没有总线上的电容(寄生电阻和负载电阻)和预期阻抗,我无法验证上拉电阻。 快速浏览一下,我会发现一侧的1k电阻器应该会起到强大的上拉作用,我怀疑这会起作用。 B侧取决于总线上的电容,但3.3k通常是一个好值。 德州仪器(TI)确实提供了有关如何计算上拉电阻值的应用说明,可在下面找到:

    -Bobby