请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP8.3867万IR 大家好,
我正在处理一个需要通过以太网进行时钟同步的系统。 在接收器方面,我认为此任务很容易完成-我将使用 "CLK_OUT"-引脚输出恢复的接收时钟。 在发送器端,我不确定PHY如何工作。 发射器时钟是否源自"TX_CLK"信号,因为它是RGMII接口(选项A)的一部分? 或者发射器时钟是否源自"XI"输入(选项B)?
如果是选项A,我可以使用简单的自由运行晶体来提供"XI"信号。 对于选项B,我不能对XI.使用晶体 相反,我必须提供一个从系统中的其他时钟派生出来的时钟。
此致
Michael