This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:发射器时钟源

Guru**** 2579975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640267/dp83867ir-transmitter-clock-source

部件号:DP8.3867万IR

大家好,

我正在处理一个需要通过以太网进行时钟同步的系统。 在接收器方面,我认为此任务很容易完成-我将使用 "CLK_OUT"-引脚输出恢复的接收时钟。 在发送器端,我不确定PHY如何工作。 发射器时钟是否源自"TX_CLK"信号,因为它是RGMII接口(选项A)的一部分? 或者发射器时钟是否源自"XI"输入(选项B)?

如果是选项A,我可以使用简单的自由运行晶体来提供"XI"信号。 对于选项B,我不能对XI.使用晶体 相反,我必须提供一个从系统中的其他时钟派生出来的时钟。

此致

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    本应用程序注释 :www.ti.com/.../snla100a.pdf中有关于同步以太网使用的一些讨论

    如果时钟同步的精确度要求不是那么严格,我们需要联系毫秒,那么您可能需要忽略同步时钟域的使用,以避免使用外部PLL。

    要回答您的问题,当处于1000M主模式时,DP8.3867万传输时钟是从XI信号导出的。 在1000M从属模式下,传输时钟从主中继器的传输时钟恢复。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!

    感谢您的快速响应。 我将为XI输入提供PLL派生时钟。 PCB上有PLL,因此这不是问题。

    此致
    Michael