请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB522P 尊敬的专家:
我的客户希望确认连接的方向。
如果您能提供建议,我将不胜感激。
---
根据数据表P.11图2.,RX1N (8针),RX1P (9针),TX1N (11针)和TX1P连接至主机端。
另一方面,EVM原理图相反, RX1N (8引脚),RX1P (9引脚),TX1N (11引脚)和TX1P连接到设备端。
是否可以连接任何一种情况?
建议使用哪一种?
是否有任何限制?
---
感谢您提前提供的巨大帮助。
此致,
信一