This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:连接方向

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629817/tusb522p-direction-of-the-connection

部件号:TUSB522P

尊敬的专家:

我的客户希望确认连接的方向。

如果您能提供建议,我将不胜感激。

---

根据数据表P.11图2.,RX1N (8针),RX1P (9针),TX1N (11针)和TX1P连接至主机端。

另一方面,EVM原理图相反,   RX1N (8引脚),RX1P (9引脚),TX1N (11引脚)和TX1P连接到设备端。

是否可以连接任何一种情况?

建议使用哪一种?

是否有任何限制?

---

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sinichi

    无论哪种情况,都可以连接TUSB522P,没有建议或限制。 这是LVPE502和LVPE512的改进之一。
    图中描述了它可以通过任何一种方式连接。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moises,您好!

    感谢您的回复。

    我将与客户分享您的答案。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,

    信一