This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:LVDS驱动器的输出规格

Guru**** 2574945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640797/dp83867e-output-specs-of-lvds-drivers

部件号:DP8.3867万E

您好,

我正在考虑将接收器端的故障安全偏置电阻器添加到FPGA中,以确保在PHY未打开时,我们有有效的时钟并将数据接收到FPGA中。 这相当于在我们当前实施的额定情况下,约为~110mV差分直流偏压至逻辑'0'。

在SGMII模式下工作时LVDS驱动器的输出规格是什么? 我想确保输出差分电压足以克服我们在LVDS接收对上放置到FPGA的直流偏压。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    SGMII传输引脚的输出差分电压按照SGMII规格版本1.8 的要求,介于150mV和400mV之间。

    此致,
    Aniruddha