Other Parts Discussed in Thread: PCA9306
您好,
在我的设计中,我错误 地连接了PCA9306的EN和VREF2引脚,即我通过200K电阻器将EN引脚连接到VCC_B电源,将VREF2直接连接到VCC_B 我观察到VREF1处的电压提升(1.8 v变为2.2)。当我按照建议的路径连接EN和VREF2引脚(EN和VREF2短接并将其连接到VCC_B至200K)时,VREF1处没有电压提升。
是否有人可以对此情景进行说明? 我在读取了一些E2E接线柱后才知道这是由于泄漏路径,但如果 可能,有人可以用更多数据(如IC的内部方框图)描述IC上的泄漏路径吗? 我很想知道这一点。
此致,
Jenitt