This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306 EN和VREF2

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629454/pca9306-pca9306-en-and-vref2

部件号:PCA9306

您好,

在我的设计中,我错误 地连接了PCA9306的EN和VREF2引脚,即我通过200K电阻器将EN引脚连接到VCC_B电源,将VREF2直接连接到VCC_B 我观察到VREF1处的电压提升(1.8 v变为2.2)。当我按照建议的路径连接EN和VREF2引脚(EN和VREF2短接并将其连接到VCC_B至200K)时,VREF1处没有电压提升。

是否有人可以对此情景进行说明? 我在读取了一些E2E接线柱后才知道这是由于泄漏路径,但如果 可能,有人可以用更多数据(如IC的内部方框图)描述IC上的泄漏路径吗? 我很想知道这一点。

此致,

Jenitt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jenitt:

    您描述的初始设置可能会损坏设备。 在首次应用Vcc2,然后应用Vcc1的情况下,栅极在3.3V时偏压并完全打开。 从Vref2到VreF1 (以下)的路径产生有效短路,其中只有FET的内部电阻将限制电流,初始连接导致大电流峰值。 200kOhm电阻器的作用是防止这种情况发生。

    编辑:

    2.2V换档:在此设置中,3.3V轨将尝试将电流推至VreF1点,并尝试将VreF1点推至3.3V。 当VreF1变大时,Vgs将变小,并将FET的电阻从短路值更改为大值,直到Vgs达到其阈值电压(当VreF1达到2.6V时约为0.7V~)。 VreF1连接的内容可能会影响接下来的内容。 如果设备连接到此导轨上,并且具有ESD保护,使用的齐纳二极管设置为在2.0V时打开,则VreF1将钳制到该电压。 如果它可能连接到可能开始中断的FET, 电流将开始流过FET,并产生与V=I*R成比例的电压。这将降低VreF1处的电压,而3.3V轨将与VreF1点相对抗,并尝试将Vgs推回0.7V或VreF1=2.6V。 系统将尝试在2.2V下平衡自身(稳定)。

    我们需要查看1.8V导轨的连接情况,以便真正缩小其范围。

    谢谢!

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bobby:

    感谢您的意见。

    此致,
    Jenitt