Other Parts Discussed in Thread: TL16C754B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TL16C754B 我目前正在重新设计一个使用TL16C754B UART,运行速率为33MHz的电路, 并且我在设备数据表上的详细信息存在冲突
第一页声明在3.3V电源下工作时最高可达32MHz,但是,在推荐的工作条件下,低电压(3V3)表中给出了35MHz的规格。
使用3V3导轨电源时,我能否对设备可安全操作的实际最大速度进行一些说明?