This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C754B:使用3.3V电源时的最大部分工作频率

Guru**** 2838110 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C754B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639684/tl16c754b-maximun-part-operating-frequency-using-a-3-3v-supply

部件号:TL16C754B

我目前正在重新设计一个使用TL16C754B UART,运行速率为33MHz的电路, 并且我在设备数据表上的详细信息存在冲突

第一页声明在3.3V电源下工作时最高可达32MHz,但是,在推荐的工作条件下,低电压(3V3)表中给出了35MHz的规格。

使用3V3导轨电源时,我能否对设备可安全操作的实际最大速度进行一些说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯,您好!

    最大值为35 MHz,数据表的首页仅提及32 MHz,因为这是一种更常见的时钟频率。 (您将看到与5V操作案例类似的内容,其中最大值为50 MHz,首页提到更标准的频率为48 MHz。)

    如果您有任何疑问,请告诉我。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Max。
    我是否还能确认35MHz的操作是指整个3.3V电源范围(2.7 ...3.6V)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯

    是的,这适用于整个建议的电源范围(2.7 V至3.6 V)。

    最大