请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639529/tusb1046-dci-sseq_sel
部件号:TUSB1046-DCI大家好,
我想询问有关0x21寄存器中的SSEQ_SEL[3:0]。 
我认为在SSEQ_SEL[3:0]=1011时设置EQ=11dB。
我的理解是否正确?
如果答案为"是", 则在SSEQ_SEL[3:0]=1100~1111时设置什么dB?
此致
Yaita /日本距离