This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046-DCI:SSEQ_SEL

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639529/tusb1046-dci-sseq_sel

部件号:TUSB1046-DCI

大家好,

我想询问有关0x21寄存器中的SSEQ_SEL[3:0]。



我认为在SSEQ_SEL[3:0]=1011时设置EQ=11dB。
我的理解是否正确?
如果答案为"是",  则在SSEQ_SEL[3:0]=1100~1111时设置什么dB?

此致
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita-san,您好!

    此寄存器中的值可作为GPIO控制(表7)中的行号查看,因此"0000"对应于- 1.8 dB增益,"1.1111万"对应于10.8 dB增益(精确)。

    此致,
    迭戈。