This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.581万:检测过载后输出电压的行为

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/639201/tps25810-the-behavior-of-the-output-voltage-after-detecting-overload

部件号:TPS2.581万
主题中讨论的其他部件:TPS2553D

以下是我的客户在检测到过载后观察到的Vin,Vout和Iout波形。

在检测到过载后,输出电压下降并保持在1.8V约3毫秒。

输入电压保持在5V。 输出电压被夹紧至1.8V时,输出电流不流动。

据我的客户称,TPS2553D也会出现微笑行为。

这是正确的家吗?

谢谢!

T.Yokokokura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tamio:

    此设置是否使用EVM? 当TPS2.581万经历过电流条件时,它应保持恒定电流在电流限制(SO 1.7A或3.4A),VBUS将降至Ilimit x Rload。

    此测试是如何设置的? 我可以尝试在EVM上重新创建此组件。

    谢谢!
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,多诺万

    此设置是我的客户设计的系统主板。

    我从 客户那里得到了原理图和评估波形。

    但我不能将它们附在这里。 因为这个项目正在开发中。

    我可以通过邮件直接发送给您吗?

    谢谢

    T.Yokokokura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tamio:

    是的,请通过电子邮件向我发送原理图和波形。

    我在EVM上尝试了此操作,但没有让VBUS在1.8V电压下进行钳制。 我将查看他们的示意图,看看是否发现任何问题。

    此致,
    多诺万