请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS2.581万 您好,
客户设计是使用两个TPS2.581万芯片的双端口C型应用。 他们希望根据其他类型-c端口的连接状态动态更改当前功能,但不希望使用数据表中的LD_DET (7.3 PPM操作) 3.13
它们的应用标准是,只要在另一个端口连接UFP设备,就会将电流限制从3A降至1.5A。 因此,他们计划从其它TPS2.581万芯片的UFP引脚连接CHG_HI引脚。 您在此处看到任何副作用或约束吗?
谢谢!
Antony