This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.581万:双C型端口应用

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638369/tps25810-dual-type-c-port-application

部件号:TPS2.581万

您好,

客户设计是使用两个TPS2.581万芯片的双端口C型应用。  他们希望根据其他类型-c端口的连接状态动态更改当前功能,但不希望使用数据表中的LD_DET (7.3 PPM操作) 3.13

它们的应用标准是,只要在另一个端口连接UFP设备,就会将电流限制从3A降至1.5A。  因此,他们计划从其它TPS2.581万芯片的UFP引脚连接CHG_HI引脚。  您在此处看到任何副作用或约束吗?

谢谢!

Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Antony,

    他们是否有任何理由不使用LD_DET引脚?

    如果只连接一个端口,而两个端口都连接到UFP,则需要多少电流? 如果连接了一个端口3A,如果两个端口都连接了1.5A?

    谢谢!
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Donovan,

    是的,当连接仅在一个端口有效时,它们要提供3A;当两个端口上的连接均有效时,它们要向两个端口提供1.5A。

    阈值@ 1.95A (典型值)的LD_DET对于他们来说过高。

    Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Antony,

    让我用EVM来验证一下。 我的问题是,如果端口1是源端口3A,然后端口2插入,则端口1将更改为通告1.5 A,但我100 % 不确定端口1是否将重新配置为1.5 A,因为它已经在源端口3A。 我相信会这样做,但我想先核实这一点。

    此致,
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Antony,

    如果端口1的电源超过1.7A,并且接收器连接到端口2,则端口1将电流限制为1.7A,VBUS将降至5V以下,导致接收器重新建立其连接。 然后,它将以最大1.5A重新连接。 如果客户认为这没问题,则不会有任何其他问题。

    此致,
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Donovan,

    关于您提供的回复,当我们将电流额定值从3A更改为1.5A时,是否适用于任何情况?

    联系只有一个TPS2.581万被配置为3A电流容量,并 连接了接收器设备,如果客户此时使用 GPIO 驱动CHG_HI低电平,如果TPS2.581万源在CHG_HI低电平之前超过1.7A,VBUS将重新连接?

    谢谢!

    Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Antony,

    只有当您从3A广告改为1.5A时,当设备的源电流超过1.7A时,才会发生这种情况(1.7A是设备设置为1.5A时的电流限制)。 如果TPS2.581万的源电流低于1.7A并更改为公告1.5A,则电流限制将不会跳闸,因此VBUS不会下降。

    是的。 当供电超过1.7A时,VBUS将降至最低要求电压以下,因此导致接收器重新建立连接。 发生过载情况时,TPS2.581万会保持恒定输出电流(Ilim),从而导致VBUS下降。

    谢谢!
    多诺万