This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DS90UB964-Q1:DS90ub964同步转发模式,当一台摄像机断开连接时如何继续转发?

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638649/linux-ds90ub964-q1-ds90ub964-sync-forward-mode-how-to-continue-to-forwarding-when-one-camera-disconnected

部件号:DS90UB964-Q1
主题:DRA725中讨论的其它部件

工具/软件:Linux

您好:

 BSP:GLSDK 7 04 00 03

摄像头传感器--> 913 -->964 SYNC GPIO0--->mipi-->J6  

摄像头 传感器--> 913 ---^

摄像头 传感器--> 913 ---^

摄像头 传感器--> 913 ---^

在我的设计中,我们使用4摄像机通道同步转发模式到J6,它在5120x720 buf模式下运行良好。

但当一台摄像机断开连接时,转发会停止。  

当某些摄像机断开连接时,如何让转发继续?

谢谢。

凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您可以使用两个选项:
    1.在同步模式下工作时,对于任何摄像机端口已插拔,您都可以设置寄存器0x20以禁用CSI2转发,其他3个摄像机端口可以映射到CSI2端口中;
    2.将UB964设置为RR模式。断开任何摄像头端口不会影响其他端口。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven:

    1.当我禁用已断开的摄像机【CAM2】的通道时,buf 5120x720buf [ CAM1,CAM2,CAM1,CAM4]将更改为[CAM1,CAM1,CAM4,....],这不是一个好的做法。

    2.我使用了glsdk 7 04 00 03,但是BSP无法使4摄像机的RR模式正常工作。  

    谢谢。

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的处理器是否支持CI2的VC? 如果是,则"CAM1,CAM1,CAM4"序列仍可通过VC作为您的处理器识别摄像机通道。

    此致,

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在同步模式下,CAM1 CAM2 CAM1 CAM1 CAM1 CAM1将会同步基站。
    处理器dra725支持用于CSI2的VC,但驱动程序未准备好在同步模式下支持多个独立于VC ID;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当同步模式时,CAM1 CAM2 CAM1 CAM1 CAM1 CAM1 CAM1将通过CAM1/2/3/4同步基座,因为所有摄像机都处于同步状态。 UB964还可以在同步模式下支持3个摄像机输入,因此,当您拔下任何摄像机输入时,您可以将UB964设置为在同步模式下以3个摄像机输入工作。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我可以在同步模式下使用3个摄像机输入。
    在未插拔cam3时,是否有其它方法使buf mem 5120x720像[CAM1,CAM2,BLACK,CAM4]?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不需要。需要进行帧同步。

    此致,
    Steven