请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB964-Q1 主题:DRA725中讨论的其它部件
工具/软件:Linux
您好:
BSP:GLSDK 7 04 00 03
摄像头传感器--> 913 -->964 SYNC GPIO0--->mipi-->J6
摄像头 传感器--> 913 ---^
摄像头 传感器--> 913 ---^
摄像头 传感器--> 913 ---^
在我的设计中,我们使用4摄像机通道同步转发模式到J6,它在5120x720 buf模式下运行良好。
但当一台摄像机断开连接时,转发会停止。
当某些摄像机断开连接时,如何让转发继续?
谢谢。
凯文