This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:DP83TC811-Q1

Guru**** 2574995 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637951/dp83822i-dp83tc811-q1

部件号:DP8.3822万I

您好,TI团队:

实际上,我关心的是DP83TC811-Q1物理层传输器,TI网站上没有显示此部件号,因此我选择了类似的部件。  

讨论这个问题,  

在此PHY收发器中,有3个LED/GPIO引脚多路复用,用于不同的功能。 如果我使用LED_0和LED_1来查看状态和链接,那么这些针脚可以提供的最大电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Akarsh,

    我们建议将LED驱动器输出电流保持在6-7 mA或更低。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    感谢您的建议。

    请指定额定电流。  

    谢谢,此致,

    Akarsh五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Akarsh,

    我们将在最终数据表中添加LED电流规格。

    此致,