请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637951/dp83822i-dp83tc811-q1
部件号:DP8.3822万I您好,TI团队:
实际上,我关心的是DP83TC811-Q1物理层传输器,TI网站上没有显示此部件号,因此我选择了类似的部件。
讨论这个问题,
在此PHY收发器中,有3个LED/GPIO引脚多路复用,用于不同的功能。 如果我使用LED_0和LED_1来查看状态和链接,那么这些针脚可以提供的最大电流是多少?