This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:CAN 93.5945万系列解决方案支持高达4K (800万像素)传感器30fps

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637579/ds90ub953-q1-can-935-945-serdes-solution-support-up-to-4k-8megapixel-sensor-30fps

部件号:DS90UB953-Q1

尊敬的先生/女士:

 

关于这款93.5945万芯片组,数据表中有一个要点,它表示支持高达4M 30p的传感器。

对于所谓的4K传感器,实际像素是:3840x2160,2160,它是800万像素,而不是数据表中所述的400万像素。

所以我想知道这款SerDes解决方案能否支持高达4K (800万像素)的30fps传感器。

 

 我计划使用的目标传感器需要支持此功能:

3840x2160,2160,30p,mipi模式4数据通道,1 CLK通道,12位数据

在mipi信道频率576MHz时,分辨率和帧速率为:3840x2160 21fps2160 21fps

在mipi信道频率为1.15GHz时,分辨率和帧速率为:3820x2160 30fps2160 30fps

在mipi信道频率576MHz时,分辨率和帧速率为:1920x1080 60fps1080 60fps

 

因此,对于93.5945万 SerDes解决方案,最大数据通道频率为832MHz,3840x2160 30fps2160 30fps不受支持,需要通道速度才能达到1.15GHz。  因此,我能 知道 ,TI测试支持3840x2160 @2160 @ 30fps时,是否使用30fps的4K摄像机传感器进行了测试?

此致,
公里

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Keng:
    部件应为UB953和UB954。
    对于数据宽度为12位的3840x2160@2160@30fps,总有效负载速率为:3840x2160x30x12 =2160 = 2.986Gpbs,在额外开销的情况下,每个信道应具有~747Mbps x (10 %)速率。 是的,它是有挑战的。但是对于2M@60fps,4M@30fps,UB953/954解决方案没有问题。谢谢。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,

    我是否可以检查是否支持:
    3840x2160,2160,10位,30fps

    因此,它应该是:3840x2160x10x30 =2160 = 2.488Gbps
    除以4:~622Mbps /信道。
    然后:622Mbps x 11 % =~691Mbps /信道。

    这是否正确和可行?

    仅供参考,我们的最终产品方向是4K @ 60 fps (如果路线图中有任何产品可以支持此功能)。 请介绍。

    此致,
    公里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KPK,是的,正确。
    我们拥有高速SerDes,可在路线图中支持4K@60fps摄像机。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,

    您是否能够与我共享零件号或预数据表并分享路线图?
    您可以发送电子邮件至felix.keng@arrowasia.com

    最好的酒店
    公里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,

    UB953和UB954是否能够达到~691Mbps /信道?

    此致,
    公里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KPK,当您预计达到691 Mbps时,您可以使其以800Mbps/信道工作,而开销很少/LP。

    此致,
    Steven