尊敬的先生/女士:
关于这款93.5945万芯片组,数据表中有一个要点,它表示支持高达4M 30p的传感器。
对于所谓的4K传感器,实际像素是:3840x2160,2160,它是800万像素,而不是数据表中所述的400万像素。
所以我想知道这款SerDes解决方案能否支持高达4K (800万像素)的30fps传感器。
我计划使用的目标传感器需要支持此功能:
3840x2160,2160,30p,mipi模式4数据通道,1 CLK通道,12位数据
在mipi信道频率576MHz时,分辨率和帧速率为:3840x2160 21fps2160 21fps
在mipi信道频率为1.15GHz时,分辨率和帧速率为:3820x2160 30fps2160 30fps
在mipi信道频率576MHz时,分辨率和帧速率为:1920x1080 60fps1080 60fps
因此,对于93.5945万 SerDes解决方案,最大数据通道频率为832MHz,3840x2160 30fps2160 30fps不受支持,需要通道速度才能达到1.15GHz。 因此,我能 知道 ,TI测试支持3840x2160 @2160 @ 30fps时,是否使用30fps的4K摄像机传感器进行了测试?
此致,
公里