This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C752D:/CD1,/CDB中断

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C752D, TL16C2550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636326/tl16c752d-cda-cdb-interrupt

部件号:TL16C752D
主题中讨论的其他部件: TL16C2550

大家好,

我的客户有以下两个问题。

(1)载波检测/CD1和/CDB引脚是否生成调制解调器状态中断?
  我将MCR[3] to1和/CdA设置为0,但没有发生中断。

(2)如果/Cda和/CDB引脚上的TL16C752D载波检测未生成调制解调器状态中断,
  您是否有一个与此设备引脚兼容的设备,可通过这些引脚生成中断?


对于(1),数据表中没有关于/Cda和/CDB引脚中断的说明。
所以,我认为/CD1和/CDB针脚不会产生调制解调器状态中断。

至于(2),TL16C2550与TL16C752D引脚兼容。 我想是TL16C2550 /Cda和/CDB引脚
生成调制解调器状态中断。 这是否正确?


请告诉我答案。


此致,

Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Nakano-San,

    我相信此主题已经发布:

    e2e.ti.com/.../234.8184万

    正确的是,/Cda和/CDB不会生成中断。 我正在检查是否有任何其他更换设备能够支持此功能。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Max-San,您好!

    感谢您的及时回复。
    很抱歉我在E2E中的搜索不完整。

    我将等待您的检查。

    此致,
    Fumio Nakano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Max-San,您好!

    感谢您的合作。

    检查情况如何?

    此致,
    Fumio Nakano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    中野山

    很遗憾,到目前为止,我还没有找到什么东西,但是明天我应该能够确认100 %。 很抱歉,这需要一些时间;有时很难找到这些旧零件的详细信息。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    中野山

    我刚刚更新了另一个线程。 我想确认IER寄存器配置正确,以允许调制解调器状态中断,并验证CD状态更改是否准确反映在MCR[3]上。 很抱歉,我之前没有提到这一点,但我认为这一点很重要,需要检查。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Max-San,您好!

    感谢您的回复。

    客户设置了MCR[3]=1,但可能没有设置IER[3]=1。
    我让客户检查一下。

    此致,
    Fumio Nakano