Other Parts Discussed in Thread: TL16C752D, TL16C2550
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TL16C752D 主题中讨论的其他部件: TL16C2550
大家好,
我的客户有以下两个问题。
(1)载波检测/CD1和/CDB引脚是否生成调制解调器状态中断?
我将MCR[3] to1和/CdA设置为0,但没有发生中断。
(2)如果/Cda和/CDB引脚上的TL16C752D载波检测未生成调制解调器状态中断,
您是否有一个与此设备引脚兼容的设备,可通过这些引脚生成中断?
对于(1),数据表中没有关于/Cda和/CDB引脚中断的说明。
所以,我认为/CD1和/CDB针脚不会产生调制解调器状态中断。
至于(2),TL16C2550与TL16C752D引脚兼容。 我想是TL16C2550 /Cda和/CDB引脚
生成调制解调器状态中断。 这是否正确?
请告诉我答案。
此致,
Fumio Nakano