请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN65DSI86 您好:
我们的客户对 VR应用场景中的SN65DSI86有一些疑问。现在,我们希望您能 为我们提供一些答案。
VR应用场景,输入和输出帧速率:90Hz。
问题1:您能否向客户提供典型的计时要求。他们想知道SN65DSI86在正常工作时的计时要求。他们最关心的是单帧输入到输出时间的延迟。
问题2:您能否提供SN65DSI86正常工作时的典型功耗。客户服务关于 SN65DSI86 低功耗 和ULP模式典型值。