This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在VR应用场景中,SN65DSI86存在一些问题

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/638360/there-are-some-question-of-sn65dsi86-in-vr-application-scenario

部件号:SN65DSI86

您好:

我们的客户对 VR应用场景中的SN65DSI86有一些疑问。现在,我们希望您能 为我们提供一些答案。

VR应用场景,输入和输出帧速率:90Hz。

问题1:您能否向客户提供典型的计时要求。他们想知道SN65DSI86在正常工作时的计时要求。他们最关心的是单帧输入到输出时间的延迟。

问题2:您能否提供SN65DSI86正常工作时的典型功耗。客户服务关于 SN65DSI86 低功耗 和ULP模式典型值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jorry:

    SN65DSI86将在开始DP传输之前缓冲整个视频线路。 (DP接口始终是DSI接口后面的一行)

    低功耗在“电气特性”表(ISUSPEND_CCA,ISUSPEND_CC和ISUSPEND_CCIO)中的器件数据表中说明。

    此致