This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:DS90UB954-Q1,从CSI输入到dout和dout输入到CSI输出之间的延迟

Guru**** 2563800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637278/ds90ub953-q1-ds90ub954-q1-latency-between-csi-input-to-dout-and-dout-input-to-csi-output

部件号:DS90UB953-Q1

您好,

请您告诉我时间安排表,其中包括以下时间安排?

953 CSI输入至DOUT+/-输出
954 DIN+/-输入至CSI输出

PDB HIGH (PDB高)之间是否有输入有效CSI数据的时间要求?

感谢您帮助此帖子。

此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们已收到您的查询,正在调查最佳回复方式。 CSI-2是基于数据包的,它在时间上可能会有所不同。

    由于链路参考的是反向通道频率REF_CLK或外部CLK_In,因此对于PDB HIGH至何时必须存在有效的CSI-2数据没有限制
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    延迟在很大程度上取决于正在处理的CSI-2数据包类型和行大小,以及CSI-2输入频率和CSI-2输出频率。 我们没有您请求的特定计时,但对于典型的953-954 (以4 Gbps,800Mbps /通道输入和1600 Mbps /通道输出运行),1280像素线大小的大约延迟为20us (从953 CSI输入到954 CSI输出)。 通过配置954以将FV/LV转换为GPIO,并将其与CSI-2信号上的LP/HS转换进行比较,您可以很好地估计特定系统的延迟。