This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVDA100-Q1:UVsup的问题

Guru**** 2573315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637721/sn65hvda100-q1-question-about-uvsup

部件号:SN65HVDA100-Q1

大家好,团队成员

如我们在数据表第5页中所见,Vsup为5V ~ 27V。 UVsup的电压为4.35V ~ 4.65V。

问题1. 当实际电压为4.65V~5V时,会发生什么情况? 是否保证正常运行状态?

问题2. 您为什么将UVsup范围设置为4.35V ~ 4.65V? 是否有任何概念?

谢谢!

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yuta:

    感谢您与我们联系。

    问题1. 当实际电压为4.65V~5V时,会发生什么情况? 是否保证正常运行状态?
    A1:设备可以工作,但不能保证设备运行时具有数据表中所示的电气/开关特性。 我们绝对推荐住在Vsup范围内。

    问题2. 您为什么将UVsup范围设置为4.35V ~ 4.65V? 是否有任何概念?
    A2:低于UVsup范围(从4.35 V到4.65 V)时,可能会出现虚假总线消息。 设备将关闭以避免这些虚假总线消息。

    请告诉我这是不是在回答您的请求。 如果还有其他问题,请告诉我。

    此致
    迪尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dierk您好,

    感谢您的回答。 我明白了。

    谢谢!

    Yuta Kurimoto