请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN65HVDA100-Q1 大家好,团队成员
如我们在数据表第5页中所见,Vsup为5V ~ 27V。 UVsup的电压为4.35V ~ 4.65V。
问题1. 当实际电压为4.65V~5V时,会发生什么情况? 是否保证正常运行状态?
问题2. 您为什么将UVsup范围设置为4.35V ~ 4.65V? 是否有任何概念?
谢谢!
Yuta Kurimoto
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队成员
如我们在数据表第5页中所见,Vsup为5V ~ 27V。 UVsup的电压为4.35V ~ 4.65V。
问题1. 当实际电压为4.65V~5V时,会发生什么情况? 是否保证正常运行状态?
问题2. 您为什么将UVsup范围设置为4.35V ~ 4.65V? 是否有任何概念?
谢谢!
Yuta Kurimoto
您好,Yuta:
感谢您与我们联系。
问题1. 当实际电压为4.65V~5V时,会发生什么情况? 是否保证正常运行状态?
A1:设备可以工作,但不能保证设备运行时具有数据表中所示的电气/开关特性。 我们绝对推荐住在Vsup范围内。
问题2. 您为什么将UVsup范围设置为4.35V ~ 4.65V? 是否有任何概念?
A2:低于UVsup范围(从4.35 V到4.65 V)时,可能会出现虚假总线消息。 设备将关闭以避免这些虚假总线消息。
请告诉我这是不是在回答您的请求。 如果还有其他问题,请告诉我。
此致
迪尔克