请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB913A-Q1 主题中讨论的其他部件: DS90UB954-Q1
您好,
当我们使用33nF交流耦合电容器连接 带STP电缆的DS90UB913A-Q1和DS90UB954-Q1时,您能告诉我这一问题吗?
我知道,由于913A和953之间的线路速率差,建议值为100nF (对913A和954)。
但是,我们的客户希望将913A摄像头连接到954 ECU,该ECU不是为913A设计的。
此致,
柳枝