This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:与DS90UB954-Q1连接时的交流耦合值

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB913A-Q1, DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637603/ds90ub913a-q1-ac-coupling-value-when-connecting-with-ds90ub954-q1

部件号:DS90UB913A-Q1
主题中讨论的其他部件: DS90UB954-Q1

您好,

当我们使用33nF交流耦合电容器连接 带STP电缆的DS90UB913A-Q1和DS90UB954-Q1时,您能告诉我这一问题吗?
我知道,由于913A和953之间的线路速率差,建议值为100nF (对913A和954)。  
但是,我们的客户希望将913A摄像头连接到954 ECU,该ECU不是为913A设计的。

此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    当使用较小的电容器值与913A连接时,链路边缘将不会优化。 转发信道可能会有轻微影响,但背信道上较低的频率也会受到影响。 较低的电容器值可能会导致背面通道波形出现一定的下降。