请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB913A-Q1 尊敬的支持团队:
系统开机时,我认为913和914需要PLL锁定时间。(913:tPLD MAX 2ms,914:tDDLT MAX 22ms)
数字RESET1为"0"后,是否需要上锁时间?
此致,
杉山正明
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的支持团队:
系统开机时,我认为913和914需要PLL锁定时间。(913:tPLD MAX 2ms,914:tDDLT MAX 22ms)
数字RESET1为"0"后,是否需要上锁时间?
此致,
杉山正明