This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:DS90UB913/914数字重置

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637260/ds90ub913a-q1-ds90ub913-914-digital-reset

部件号:DS90UB913A-Q1

尊敬的支持团队:

系统开机时,我认为913和914需要PLL锁定时间。(913:tPLD MAX 2ms,914:tDDLT MAX 22ms)

数字RESET1为"0"后,是否需要上锁时间?

此致,

 杉山正明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    数字重置将导致PLL解锁,因此需要锁定时间。 锁定时间类似于执行PDB重置。

    此致,
    查利蔡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Charley-San;

    感谢您的快速回复。

    我明白了。

    谢谢你

    此致,

     杉山正明