请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB964-Q1 主题中讨论的其他部件: DS90UB913A-Q1, DS90UB962-Q1
[ DS90UB964-Q1 ]四台摄像机(UB913A-Q1)支持不同的帧大小
您好,
我的客户会将DS90UB964-Q1 (或可能是DS90UB962-Q1之后的版本)与四台具有DS90UB913A-Q1的摄像机配合使用。
其中一台摄像机的帧大小稍有不同,因此与其他三台摄像机相比,其PCLK速率会有所不同。
一台摄像机(DS90UB913A-Q1):约98MHz
其他三台摄像机(DS90UB913A-Q1):约94MHz
从数据表的图25来看,DS90UB964-Q1似乎可以支持这些不同的帧大小(PCLK)。
是否存在任何限制? 如果您能分享如何 证明此 配置的想法,这也很有帮助。 
提前感谢您的支持。
此致,
肯