This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:四台摄像机(UB913A-Q1),具有不同的帧大小

Guru**** 2567125 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB964-Q1, DS90UB913A-Q1, DS90UB962-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636527/ds90ub964-q1-four-cameras-ub913a-q1-with-different-frame-size

部件号:DS90UB964-Q1
主题中讨论的其他部件: DS90UB913A-Q1DS90UB962-Q1

[ DS90UB964-Q1 ]四台摄像机(UB913A-Q1)支持不同的帧大小

您好,

我的客户会将DS90UB964-Q1 (或可能是DS90UB962-Q1之后的版本)与四台具有DS90UB913A-Q1的摄像机配合使用。
其中一台摄像机的帧大小稍有不同,因此与其他三台摄像机相比,其PCLK速率会有所不同。

一台摄像机(DS90UB913A-Q1):约98MHz
其他三台摄像机(DS90UB913A-Q1):约94MHz


从数据表的图25来看,DS90UB964-Q1似乎可以支持这些不同的帧大小(PCLK)。
是否存在任何限制? 如果您能分享如何 证明此 配置的想法,这也很有帮助。



提前感谢您的支持。
此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ken:

    是的,DS90UB964-Q1可以聚合不同帧大小的摄像机的数据。 限制是它只能使用“尽力而为的循环CSI-2转发”,这要求连接的视频处理器根据虚拟通道标识符(VC-ID)和数据类型字段正确解码视频流。 有关更多信息,请参阅数据表8.4 .19.1 部分。

    此致,
    达沃尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达沃尔

    感谢您的回复!

    此致,