请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC2.152万 您好,TI:
我对自举二极管的使用感到困惑。
从数据表中,它显示典型应用仅将自举二极管连接到VDDA侧。
- 为什么VDDB侧没有自举二极管?
- 值Cboot和CVDD是否不同? 为什么? 如果它执行相同的切换任务。
在数据表的第4页(引脚配置和功能)中,仅指出VDDA和VDDB上需要去耦电容器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,TI:
我对自举二极管的使用感到困惑。
从数据表中,它显示典型应用仅将自举二极管连接到VDDA侧。
在数据表的第4页(引脚配置和功能)中,仅指出VDDA和VDDB上需要去耦电容器。
您好,Natthapol,
感谢您对我们产品的关注。
您张贴的图表代表一个典型的半桥应用程序。
自举概念在本应用手册的5.2 2自举门驱动技术部分“ MOSFET和IGBT栅极驱动器电路基础知识”中进行了说明。
我相信此应用说明将回答您的所有问题。 如果您还有其他问题,请告知我们!