This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.152万:UCC2.152万上的自举二极管

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/637205/ucc21520-bootstrap-diode-on-ucc21520

部件号:UCC2.152万

您好,TI:

我对自举二极管的使用感到困惑。

从数据表中,它显示典型应用仅将自举二极管连接到VDDA侧。

  • 为什么VDDB侧没有自举二极管?
  • 值Cboot和CVDD是否不同? 为什么? 如果它执行相同的切换任务。

在数据表的第4页(引脚配置和功能)中,仅指出VDDA和VDDB上需要去耦电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Natthapol,

    感谢您对我们产品的关注。

    您张贴的图表代表一个典型的半桥应用程序。

    自举概念在本应用手册的5.2 2自举门驱动技术部分“ MOSFET和IGBT栅极驱动器电路基础知识”中进行了说明。

    我相信此应用说明将回答您的所有问题。 如果您还有其他问题,请告知我们!