This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2500:电感器或电容歌唱和输出波纹

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636456/tps2500-inductor-or-cap-singing-and-output-ripple

部件号:TPS2500
主题中讨论的其他部件:BQ2.589万H

我有一个TPS2500稳压器,它的电感器(或电容器)正在以高频率歌唱。  它并不总是如此,它取决于输入电压。  我观察到的是当输入电压超过4.32V时,输出纹波将改变,电路开始发出声。  现在输入由TI BQ2.589万H充电器供电,因此输入电压可以从3.0V到4.42V。  所以我的问题是: 你有什么建议如何防止它唱歌,然后这些输出波形对于这个部分在轻负载(低于200mA)下看起来是否合理?

这是我们的原理图。  目前,连接到AUX的负载小于200mA,USB输出端口上连接的USB鼠标简单。 当电池充电时,Vsys的电压为3.0V - 4.42V。

以下是我捕获的辅助输出VCC_5V1的一些波形。  我已经将探针耦合设置为交流电,这样我就可以获得更多的波纹动态范围。

这是安静模式的缩小视图。

这是安静模式的放大视图

歌唱缩小视图

近距离歌唱

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    此设备的专家将很快回复您。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,
    您是否可以使用DC源供应商进行输入?
    我假设输入噪音,您也可以降低工业值并增加输出上限以再次检查。

    Michael Tan