This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:CSI-2模式CMLOUT抖动规格

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636620/ds90ub954-q1-csi-2-mode-cmlout-jitter-spec

部件号:DS90UB954-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这是打字错误。UI表示FPD链路的速率,您可以参考:对于CSI2模式,1UI = 1 /(CSI_Freq. x 10)。

    例如,如果CSI频率为400MHz (每条通道的CSI2速率为800Mbps),则1UI为1 / 400 / 10 = 250ps。

    此致,

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,

    感谢您的支持。

    此致,