This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:是否可以将其配置为电压模式?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636311/dp83822i-can-it-be-configured-to-voltage-mode

部件号:DP8.3822万I

团队,

客户需要与以前的主板兼容,PHY是电压模式线路驱动器设计,而第二侧变压器中心抽头引脚上没有VDD(3.3V)。 我们是否可以卸下第二侧的VDD?  

我们已经在EVM上试用过,该功能看起来正常,可以链接到10M和100M。 它还可以通过IEEE合规性测试。

请问您对此有何评论? 是否存在任何风险?

谢谢

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Allan:

    DP8.3822万只能作为当前模式驱动程序运行。 对于电流模式,您只需要变压器一侧的中心抽头3.3V电源。
    无需在变压器的第二侧安装。 但是,我们对第二方面的解释可能是不同的。 第二面是什么意思?

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ross:

    我指的是我们EVM中的电路。 因此,即使他们进行了一些测试(没有中心TAP 3.3V)并通过了测试,我们仍然不推荐,对吗? 是否存在任何风险?