This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I-Q1:VDD 1.1V导轨消耗的TUSB4041I-Q1高电流

Guru**** 2486175 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653877/tusb4041i-q1-tusb4041i-q1-high-current-drawn-by-vdd-1-1v-rail

部件号:TUSB4041I-Q1

您好,   

我正在 定制硬件上使用TUSB4041I-Q1 USB集线器。 我使用了两个调节器,VDD33为3.3V,VDD为1.1V。

在为电路板供电时,观察到1.1V导轨电压降至0.65V。 请参阅下面所附的波形。 黄色信号- GRSTz,蓝色信号- VDD 1.1V导轨。

关于原因有什么想法???

请参阅USB集线器示意图,查看以下链接中的参考信息。

感谢您的尽早回复。

谢谢!

Ritesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ritesh:

    您能否提供示意图中显示1.1V稳压器的部分? 您的电源能够提供多少电力?
    TUSB4041可从1.1V电源消耗超过250mA的电流,而设备未配置。 您需要确保电源可以处理该电源以及可能连接到该电源的任何其他组件。

    此外,GRST信号行为在我看来是错误的。 确保在整个通电过程中稳定地确认信号(低电平),直到两个电源稳定后的东3毫秒。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jorge

    感谢您的快速响应。

    我们的1.1V LDO支持150mA,并且应高于TUSB4041I-Q1中的最大电流。

    我们不控制GRSTz销。 我们仅为USB集线器供电。

    需要哪些配置? 是否可以使用硬件设置进行设置?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ritesh:

    如果您的1.1V LDO只能提供150mA电流,这应该是问题所在。 如上所述,TUSB4041在配置之前,其自身将消耗高达250mA的电流。

    在取消GRST声明后的某个时间,设备配置将自动加载。
    如果不存在EEPROM,也未启用SMBus模式,则将从内部ROM加载默认配置。
    如果启用了SMBus模式(复位期间SMBUSz终端为低电平),则应使用SMBus主中继器提供配置,并且设备将保持未配置状态,直到清除CFG_ACTIVE位。
    在您的情况下,根据原理图,配置将从外部EEPROM加载。

    如果未执行活动重置(不控制GRSTz),则建议的通电顺序是在启用VDD33之前,VDD11至少稳定10 us。 此外,您还需要向GRSTz端子添加电容器,如数据表中的图32所示。

    如果无法达到上述条件,建议在两个电源稳定后,进行主动重置以确认GRSTz低电平至少3毫秒。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的客户VVDN能够在3.3V和1.1V引脚上看到部件TUSB4041的高电流消耗

    我们已要求客户在3.3 和1.1V稳定后足够长的时间内手动尝试将重置引脚设为高电流,但客户报告的电流消耗为77mA。

    您可以看到下面的波形  

    客户希望在1.1V导轨上达到24mA的电流,以延长电池寿命。 如果我们有什么问题,请告诉我。

    期待您的快速回复  

    他们使用下面的DC/DC和LDO从5V轨上产生3.3 V和1.1V电压。此5V轨上报告77mA的功耗。

    请在我通过电子邮件发送给您的1到1封邮件中找到该示意图。

    谢谢你   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreenidihi,您好!

    重置计时正常,当电流消耗为77 mA @ 5V时,是否有任何设备连接到集线器?  1.1V导轨使用哪种类型的电压调节?  通常,当我们看到5V轨的功耗较高时,可以追溯到非常精确但效率较低的稳压器。  客户是否可以尝试直接测量3.3V和1.1V导轨?

    谢谢!

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,团队:

    我今天在我的客户实验室,

    我们可以将独立的万用表连接到3.3 cc(文版)和Vcc(文版) 1.1 (文版)。

    另外,由于在原理图中提供了下面所示的熔片,我可以串联连接电流表, 我们可以监控流入IC的1.1V和3.3V电源引脚的电流。

    3.3V电流为41mA,1.1V电流也 约为42mA。

    我们有一个独立的3.3V和1.1V电源,因此我们可以在3.3V,1.1V的通电和从GND到3.3V的重置转换之间提供足够的时间。 然而,3.3V电源的电流消耗非常高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreenidhi,您好!

    我刚刚向您发送了一个朋友请求。  您能否接受并私下分享整个原理图?  我想看看  其他三个港口的路线。  此外,电源重置时是否进行了功率测量?  上游端口上是否连接了任何设备?

    谢谢!

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将按要求分享该示意图。
    SMBCLK,SMBDATA和SMBBUS都是左侧浮动的。
    他们在独立模式下使用USB集线器。
    是的,在复位引脚从低初始状态设为高电压后,我们连接了电压表和电流表。
    在从低到高复位之前,3.3V和1.1V得到了稳定。
    没有连接上行端口,板上没有连接任何内容
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,团队:
    如有任何疑问,请告诉我,如有疑问,请随时与我联系
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是否对此问题有任何更新?

    谢谢!
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,JMMN

    我们仍然面临着这种高功耗。我们有没有什么可以尝试的?

    在我们现在着手进行审查时,我们迫切需要这方面的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shekhar,

    再次查看原理图后,我可能了解了额外功耗的原因。 电池充电功能已启用(PWRCTLx上的上拉),这意味着集线器必须处于最低电源状态,才能检查设备连接事件。

    此致,
    JMMN