您好,
我正在 定制硬件上使用TUSB4041I-Q1 USB集线器。 我使用了两个调节器,VDD33为3.3V,VDD为1.1V。
在为电路板供电时,观察到1.1V导轨电压降至0.65V。 请参阅下面所附的波形。 黄色信号- GRSTz,蓝色信号- VDD 1.1V导轨。
关于原因有什么想法???
请参阅USB集线器示意图,查看以下链接中的参考信息。
感谢您的尽早回复。
谢谢!
Ritesh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在 定制硬件上使用TUSB4041I-Q1 USB集线器。 我使用了两个调节器,VDD33为3.3V,VDD为1.1V。
在为电路板供电时,观察到1.1V导轨电压降至0.65V。 请参阅下面所附的波形。 黄色信号- GRSTz,蓝色信号- VDD 1.1V导轨。
关于原因有什么想法???
请参阅USB集线器示意图,查看以下链接中的参考信息。
感谢您的尽早回复。
谢谢!
Ritesh
我的客户VVDN能够在3.3V和1.1V引脚上看到部件TUSB4041的高电流消耗
我们已要求客户在3.3 和1.1V稳定后足够长的时间内手动尝试将重置引脚设为高电流,但客户报告的电流消耗为77mA。
您可以看到下面的波形
客户希望在1.1V导轨上达到24mA的电流,以延长电池寿命。 如果我们有什么问题,请告诉我。
期待您的快速回复
他们使用下面的DC/DC和LDO从5V轨上产生3.3 V和1.1V电压。此5V轨上报告77mA的功耗。
请在我通过电子邮件发送给您的1到1封邮件中找到该示意图。
谢谢你