This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2S300:CC线路电容器选择

Guru**** 2482155 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300, TUSB320LAI, TPD2S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653781/tpd2s300-cc-line-capacitor-selection

部件号:TPD2S300
主题中讨论的其他部件:TUSB320LAI,,TPD6S300

我需要计算 CC线路电容器选择。

我发布了以下内容:-

https://e2e.ti.com/support/interface/circuit-protection/f/389/t/65.1056万

于是我就发了文  

https://e2e.ti.com/support/interface/usb/f/1008/t/651328</s>65.1328万 

从这些反应来看,我仍然很难选择所需的电容器(如果需要任何电容器?)

有人有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel,您好!

    以上第一个帖子超链接讨论了根据USB-PD规格的CC线电容。

    CC线路上的规格为最小200pF和最大600pF。 根据TPD2s300数据表,我们的器件上的最小电容为30pF。 我建议在每个CC行上添加180pF上限。 这将达到210pF (高于PD规格的最小值),我假设其它器件(TUSB320LAI )的内部电容不会超过390nF。

    如果由于某种原因,CC线路上的电容值超过600pF (两个设备和180pF),您可以将电容减去,并为主板添加一个较低的值,但我认为180pF电容应该是好的:-)

    如果这回答了您的问题,请选择 "这解决了我的问题"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Aramis P. Alvarez:
    感谢您的回复。

    在TPD6S300数据表的建议电容器计算中,它声明:(对于最小值和最大值,假设±50 % 电容随温度和电压降额而变化,过于保守)

    我们是否也应该考虑这一点? 如果是,则目标电容给出您建议的值(如果假设另一个器件(TUSB320LAI )没有内部电容)将给出120 pF的总最小值,低于所需的200pF电容?

    此致

    Shmuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel,您好!

    您可以尝试不同的电容值。 我从180pF开始,看看这是否能解决问题。 如果没有,您可以通过在板上减少并重新填充新值,每次将上限增加50-100pF (直到达到3.0 的最大值600pF,符合USB的要求)。

    如果这回答了您的问题,请选择  "这解决了我的问题"。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Aramis P. Alvarez:

    再次感谢您的回复。  

    如果电容不正确-您预期电容的"动态"变化会解决它的"问题"是什么?

    BTW:根据我的计算,如果我们确实假设±50 % 电容 随温度和“建议电容”的电压降额而变化:-  

    最小值:340 pF ==>340 -(340/2)=170

    +TPD2S300最小电容==>200pF

    最大值:320pF =>320 +(320/2)=480
    +TPD2S300最大电容==>600 pF

    此致

    Shmuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel,您好!

    如果您想知道确切的值,由于有许多变量(温度,电压,TUSB320LAI未知电容等),这可能很困难。 我可以给出的建议是,TPD2s300引脚上的电容范围从30pF到120pF。 根据USB PD 3.0 规格,在CC通道上,需要最小容量为200pF,最大容量为600pF。 由于CC通道的ABS最大电压约为6V,我建议电压保护罩的额定电压约为50V (这将显著降低您的降额值)。 由于TUSB320LAI的CAP值未知,因此您可以在CC线路上尝试不同的CAP值。  

    如果这回答了您的问题,请选择  "这解决了我的问题"。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Aramis P. Alvarez:

    再次感谢您的回复。  

    如果电容不正确-您预期电容的"动态"变化会解决它的"问题"是什么?

    此致

    Shmuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel,您好!

    如果CC通道上的总电容超出200pF -600pF的范围,则可能不会在两个PD控制器之间进行PD通信(电容过大可能导致延迟过长)。

    如果这回答了您的问题,请选择 "这解决了我的问题"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Aramis P. Alvarez:

    谢谢。 因此,如果我理解正确,那么当我们的设备插入特定的主机USB端口时,需要检查所用的每个电容器的值,看看主机是否为我的设备供电? 我想没有简单的方法来测量CC通道上的总电容?

    此致

    Shmuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel,您好!

    测量TUSB320LAI上的电容 可能有点棘手,所以您是对的。 您也可以将此问题重新张贴到TUSB320LAI论坛中,以了解设备特定引脚上的电容测量。

    如果这回答了您的问题,请选择 "这解决了我的问题"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Aramis P. Alvarez:

    我们是否必须关注"±50 % 电容 随温度和"建议电容"的电压降额而变化    ,如TPD6S300数据表中所概述的TPD6S300电容器计算方法(也适用于TPD2S300)?

    Shmuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel,您好!

    电容容差取决于您使用的额定电容器类型(温度,电压,变化等)。 这要由设计师决定他们想要多少利润。 下面是一篇关于电容器降级的简短但很棒的文章: https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/5527。  下面是一张幻灯片,详细介绍了电容器降额的相关信息: http://www.kemet.com/Lists/filestore/Derating%20Guidelings%20for%20Tantalum%20.2011万 % 20(3).pdf。  

    简而言之,我建议选择一个约为额定电压3倍的直流电压额定值(对于CC线路,15-20V会这样),对于温度变化,我建议使用X7R (在-55C至125C的整个温度范围内为15 %)。  

    如果这回答了您的问题,请选择  "这解决了我的问题"。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Aramis P. Alvarez:

    感谢这些文章。 我读了第一篇,你的对,这是一篇很棒的文章。 然而,从该文章中可以看出,电容的变化似乎最令人关注的是电容的下降,而不是电容的上升。 此外,在某些情况下,电容下降可能比15 % 大得多-从其测量值来看,电容下降可能高达67 % ? 因此,当您建议使用180pF作为"起始值",提供总计210pF时(在最坏的情况下,TPD2S300电容为30pF,假设TUSB320LAI具有最小电容时) 如果所选电容器的电流降大于5 % ,会使我超出CC线路的规格范围? 当然,除非我认为TUSB320LAI可能具有高达100s的电容,但我还没有得到关于TUSB320LAI电容的明确答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmuel,您好!

    额定电压越高,您将获得的实际电容越接近。 此外,如果您希望安全,请选择X7R额定电流。 如上一篇文章所述,请将您的问题发布到TUSB320LAI论坛,以了解有关TUSB320LAI电容的问题。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel,您好!

    由于我们已关闭此线程,请您选择  此已解决我的问题   

    非常感谢您的提问,并为您的设计选择TI部件:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel,您好!

    由于我们已关闭此线程,请您选择 此已解决我的问题  

    这将帮助我们了解如何更好地支持e2e客户! 非常感谢您的提问,并为您的设计选择TI部件:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Aramis P. Alvarez:

    感谢您对此提供的所有帮助,但我尚未将此主题设置为“这解决了我的问题”,因为我需要在2018年1月22日的回复中提供更多信息。

    此致

    Shmuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmuel完全没问题。 如果您需要有关CC电容的更多帮助,请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,请您在2018年1月22日查看我的回复。 请你回答我在那里提出的问题吗? 非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmuel,您好!

    请查看我2018年1月22日的回复。 如果您还有其他问题,请告诉我。 再次感谢您在设计中选择我们的零件:-)