This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TUSB3410:TUSB3410 Linux固件

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659721/linux-tusb3410-tusb3410-linux-firmware

部件号:TUSB3410

工具/软件:Linux

您好,  

我有连接到Linux的硬件,它使用 TUSB3410。

Linux正在请求两个固件文件:

TI_USB-v10AC-P0102.FW

TI_3410.FW

我在正常下载页面上找不到这些文件:

http://www.ti.com/product/TUSB3410/toolssoftware#softTools

是否有人可以为我提供这些文件?

非常感谢和亲切问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hugo:

    感谢您对我们产品的关注。
    我已指派了一名支持工程师,您很快就会收到回复。

    此致
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hugo:  

    您使用的是哪个Linux版本?

    TUSB3410 Linux驱动程序通过 USB加载所需的固件当您连接不带EEPROM的TUSB3410时,默认情况下,这些固件文件包含在内核中。

    此致,

    Roberto。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Roberto,

    感谢您的询问,我的Linux版本是Debian 8.9 ,内核4.9 ,"dmesg"和"syslog"都要求这些文件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hugo:

    能否将/dev中列出的日志和设备发送给我们?

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    此处是dmesg和syslog的输出

    --

    [ 17.4702万.259258</xmt-block>25.9258万 ] vhci_hcd vhci_hcd:pdev(0) rhport(2) sockpd(12)
    [DevID] vhci_hcd vhci_hcd:17.4702万.259261</xmt-block>25.9261万 (6) speed (2) speed_str (全速)
    [USB] 17.4702万.520592</xmt-block>52.0592万 3-3:使用vhci_hcd的全新全速设备编号4
    [SetAddress] 17.4702万.644602</xmt-block>64.4602万 3-3:请求(4)至端口2
    [USB] 17.4702万.715896</xmt-block>71.5896万 3-3:找到新USB设备,idVendor=10AC,idProduct=0102
    [USB] 17.4702万.715900</xmt-block>71.59万 3-3:新USB设备字符串:MFR=1,产品=2,序列号=3
    [USB] 17.4702万.715902</xmt-block>71.5902万 3-3:产品:TUSB3410启动设备
    [德州 仪器(TI) 17.4702万.715918</xmt-block>71.5918万 3-3:制造商:
    [USB] 17.4702万.715923</xmt-block>71.5923万 3-3:序列号:3410
    [USB] 17.4703万.738226</xmt-block>73.8226万 usbcore:已注册的新接口驱动程序ti_USB_3410_5052</s>5052
    [USB] usbserial:17.4703万.738255</xmt-block>73.8255万 串行支持已注册用于TI 3410 1端口适配器
    [USB] usbserial:17.4703万.738274</xmt-block>73.8274万 串行支持已注册用于TI 5052 2端口适配器
    [USB] ti_USB_3410_5052 3-35052 3-3:1.0 :检测到17.4703万.738312</xmt-block>73.8312万 3410 1端口适配器转换器
    [USB] 17.4703万.738362</xmt-block>73.8362万 3-3:固件:加载ti_USB-v10ac-P0102.FW (-2)失败
    [USB] 17.4703万.738378</xmt-block>73.8378万 3-3:ti_USB-v10ac-P0102.FW直接固件加载失败,错误-2
    [USB] 17.4703万.738393</xmt-block>73.8393万 3-3:固件:加载ti_3410.FW (-2)失败
    [USB] 17.4703万.738398</xmt-block>73.8398万 3-3:ti_3410.fw的直接固件加载失败,出现错误-2
    [USB] 17.4703万.738412</xmt-block>73.8412万 ti_USB_3410_5052:5052:3-3的探测器:1.0 失败,错误-5

    --

    Debian 8.10

    内核: Debian.0-0.BPO.4-AMD64 #1 4.9 4.9 Debian.65-3+deb9u1~bpo8+1 (2017年12月23日) x86_64 GNU/Linux

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    /dev的输出

    agpgart 字符 磁盘抽取0日志 mqueue PPP RTC sg0 stdout tty12 tty18 tty23 tty29 tty34 tty4 tty45 tty50 tty56 tty61 ttyS0 urandom vcs5 vcsa3 vga_arbiter
    AutoFS 控制台 DRI HPET 环路控制 NET中 psaux rtc0 shm TTY tty13 tty19 tty24 tty3 tty35 tty40 tty46 tty51 tty57 tty62 ttyS1 vcs vsfcsa4 vhci
    块 核心 fb0页数映射器 network_latency ptmx sda snapshot tty0 tty14 tty2 tty25 tty30 tty36 tty41 tty47 tty52 tty58 tty63 ttyS2 vcs1. vcs7 vcsa5 vhost-net
    BSG CPU fd initctl mcelog network_throughput pts sda1和 tty1 tty15 tty20 tty26 tty31 tty37 tty42 tty48 tty53 tty59 tty7 ttyS3 vcs2. vcsa vcsa6 VMCI
    Btrfs控制CPU_DMA_RELACTency完全输入 内存 空 random sda2 stderr tty10 tty16 tty21 tty27 tty32 tty38 tty43 tty49 tty54 tty6 tty8 uhid vCS3 vcsa1 vcsa7 xconsole
    总线 cuse 保险丝kmsg. MEMORY_bandwidth端口 rfkill sda5 stdin tty11 tty17 tty22 tty28 tty33 tty39 tty44 tty5 tty55 tty60 tty9 uinput vCS4 vcsa2 vfio零
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hugo:

    固件文件必须位于

    /lib/firmware/ti_3410.fw

    如果您有内核软件包,则它必须位于

    /.../linux-xxx/firmware/ti_3410.fw

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helllo,  

    这是问题,两个固件文件都不存在。

    你有吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hugo:

    遗憾的是,我们无法分发这些文件,因为这不是TI的财产。
    我建议在不同的平台(桌面环境或其他更容易的平台)上执行Linux安装并从那里获取文件。
    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jorge,

    我安装了Ubuntu 17.1 ,现在我有ti_3410.FW,但仍然找不到ti_usb-v10ac-P0102.FW

    在哪里可以找到此文件:“ti_usb-v10ac-P0102.fw”

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    日志输出:
    [ USB] 1636.900981 3-1:产品:TUSB3410启动设备
    [ 1636.900982 ] USB 3-1:制造商:德州仪器(TI)
    [ USB] 1636.900983 3-1:序列号:TUSB3410
    [ 1636.910852 usbcore]:已注册的新接口驱动程序usbserial
    [ 1636.911169 usbcore]:已注册的新接口驱动程序usbserial_generic
    [ USB] usbserial:1636.911511 串行支持已注册为通用
    [ 1636.914222 USB] usbcore:已注册的新接口驱动程序ti_USB_3410_5052</s>5052
    [ USB] usbserial:1636.914309 串行支持已注册用于TI 3410 1端口适配器
    [ USB] usbserial:1636.914391 串行支持已注册用于TI 5052 2端口适配器
    [ USB] ti_USB_3410_5052 3-15052 3-1:1.0 :检测到TI 1636.914837 3410 1端口适配器转换器
    [ USB] 1636.915667 3-1:ti_USB-v10ac-P0102.FW直接固件加载失败,出现错误-2
    [ 1637.514435 ] vhci_hcd:未设置vhci_device速度
    [ 1637.722449 ] vhci_hcd:未设置vhci_device速度
    [ 1637.930463 ] vhci_hcd:未设置vhci_device速度
    [ 1638.138447 ] vhci_hcd:未设置vhci_device速度
    [ 1638.346454 ] vhci_hcd:未设置vhci_device速度
    [ USB3] 1638.346814 USB3-port1:无法启用。 USB电缆可能损坏?
    [ 1638.406439 ] vhci_hcd:未设置vhci_device速度
    [ 1638.614456 ] vhci_hcd:未设置vhci_device速度
    [ 1638.822470 ] vhci_hcd:未设置vhci_device速度
    [ 1639.030504 ] vhci_hcd:未设置vhci_device速度
    [ 1639.238473 ] vhci_hcd:未设置vhci_device速度
    [ USB3] 1639.238852 USB3-port1:无法启用。 USB电缆可能损坏?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hugo:

    ti_3410.fw应该足够使TUSB3410工作。

    此致