线程中讨论的其他部件:TPS6.5982万, DP-EXPANDE-EVM, TPS6.5981万
我正在测试TUSB546EVM板,项目中使用的IC是TUSB1046和TPS6.5982万。
此项目将DP视频源转换为USB Type-C,是一个用于检查视频源的设备
连接到支持USB Type-C的输入器
连接显示器和设备后,我对的外部电压设置有疑问
监控到设备。
1. TPS6.5982万闪存与EVM相同。
2.设备始终输入5V电压。
3.是否有任何方法可以将监护仪与设备之间的电压输入更改为5 ~ 20V?
谢谢。