This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546EVM:输入外部电源组

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB546EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654476/tusb546evm-input-the-external-power-set

部件号:TUSB546EVM
线程中讨论的其他部件:TPS6.5982万DP-EXPANDE-EVMTPS6.5981万

我正在测试TUSB546EVM板,项目中使用的IC是TUSB1046和TPS6.5982万。

此项目将DP视频源转换为USB Type-C,是一个用于检查视频源的设备

连接到支持USB Type-C的输入器

连接显示器和设备后,我对的外部电压设置有疑问

监控到设备。

1. TPS6.5982万闪存与EVM相同。

2.设备始终输入5V电压。

3.是否有任何方法可以将监护仪与设备之间的电压输入更改为5 ~ 20V?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    已指派一名支持工程师。 您很快就会收到回复。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题特定于TPS6.5982万,而不是TUSB546,因此我将尝试重新分配给相应的组。   但是,正如我所知 ,您可以配置TPS6.5982万 固件 接收器PDO,以便 在监视器支持时请求更高的电压。

    请参阅软件部分: www.ti.com/.../toolssoftware

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    欢迎使用E2E! 对于TPS6.5982万 ,可以将固件配置为提供5V,12V或20V电源。 这是通过从Web下载应用程序自定义GUI工具来实现的。 下面是说明如何执行此操作的链接: http://www.ti.com/lit/ug/slvuar8a/slvuar8a.pdf。  

    如果这回答了您的问题,请选择  "这解决了我的问题"。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    难道你没有教我的方法吗?

    例如,我是否可以使用I2C或SPI设置寄存器?

    在我们要使用的产品中,VBUS的电压应可自由设置,  

    但我们想在没有控制程序的情况下使用它。

    查看TPS6.5982万技术文档时,我找不到注册表来执行此操作,

    所以我想获得技术支持。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    VBUS的电压由可变DC/DC控制器设置,该控制器由PD控制器上的PDO控制。 这可能是为什么在固件技术文档中找不到这一点的原因。  这些电压不是由PD控制器产生的,而是由可变DC/DC控制器电路架构产生的。 您是否正在使用我们的TPS6.5982万EVM板进行上述测试,或者您是否碰巧拥有自己的电路板?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~

    我没有TPS6.5982万EVM板。 是否可以在TUSB546EVM中运行测试?

    如何控制可变直流/直流控制器电路架构?

    除了在GUI中执行外,是否有其他方法可以在H/W中处理它?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    应用自定义GUI可在TPS6.5981万/2/6 EVM板上运行,可变DC/DC可由GUI轻松控制。 我们还有一个用于备用模式(DP,USB 3.1)的DP-EXPAN-EVM板。 请随时查看我们在这些设备上的所有宣传资料: http://www.ti.com/product/TPS6.5982万/technicaldocuments。  

    如果您对TUSB546EVM有任何疑问,请随时将问题重新发布到相应的论坛。 但是,对于有关TPS6.5981万/2/6的任何问题,我可以随时为您提供帮助。  

    如果这回答了您的问题,请选择  "这解决了我的问题"。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们已关闭此线程,请您选择 此已解决我的问题  

    非常感谢您的提问,并为您的设计选择TI部件:-)