This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:请求TPS6.5982万固件更新

Guru**** 2611135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659052/tps65982-asking-for-the-tps65982-fw-update

部件号:TPS6.5982万

大家好,
客户希望对TPS6.5982万进行固件更新。

问题:如果region0和region1都无效,仍从region1加载补丁?

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,SSH,

    我们已收到您的问题,应该能够很快回复。 我已联系固件团队以帮助回答您的问题:-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    在这种情况下,芯片将无法启动,并将卡在“启动”模式中。

    谢谢!
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    只需在上面的答案中添加一些详细信息,您需要在 SPI闪存的至少一个区域中具有正常工作的固件。

    启动时的芯片尝试从区域0启动,并且仅当它失败时,它尝试从区域1获取固件。 现在,如果甚至区域1也已损坏或为空,TPS6.5982万将因 没有可用的有效固件文件而被卡住。 但是,我们的FW的架构设计使这两个地区永远不会一起坏。 仅由于SPI闪存设备出现某些问题才会发生此问题。

    恢复的唯一方法是重新编程完整的SPI闪存,这将为 区域0和区域1提供有效的FW映像。

    谢谢!

    拉胡尔