This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300:关于降低VCONN电压

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659479/tpd6s300-about-reducing-vconn-voltage

部件号:TPD6S300
主题 :TPS6.5987万中讨论的其它部件

您好,

 

关于TPD6S300上的VCONN,我的客户询问了一些问题。

他们将设计TPS6.5987万+TPD6S300作为USB Type-C接口。

 (问题)

它们对VCONN电压的估计如下。

・5-300mA×(222 mΩtyp+278 mΩtyp)=4.85V (典型值)

・5-300mA×(325 mΩmax+415 mΩmax)=4.778V (最小)

TPS6.5987万:222 mΩtyp(325 mΩmax

TPD6S300:278 mΩtyp(415 mΩmax

以上电压符合Thunderbolt3 VCONN电压标准。(4.75 -5.5V)

但它们担心通过VBUS上的电源(5V)变化或负载3A来降低电压。

在这种情况下,他们是否需要提供外部电源(5V)以避免降低电压?

(外部电源将放置在靠近TPS6.5987万/TPD6S300的位置。)

它们将降低除TPS6.5987万/TPD6S300的Ron (接通电阻)之外的电压降。

请您给我建议或意见吗?

 

此致,

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tao:

    这是一个很好的问题。 我们的客户通常设计的5V电源大约为5.2 -5.3V。 强烈建议这样,FET的RDSon上的压降仍然符合USB PD规格(5V导轨为4.75V - 5.5V)。 我希望这能帮助你:-)

    如果这回答了您的问题,请选择 "这解决了我的问题"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tao:

    请选择  此解决我的问题   

    非常感谢您的提问,并为您的设计选择TI部件:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aramis,

    我将您的建议告知了我的客户,他们理解了这一点。
    谢谢你们的好建议!

    此致,
    Tao2199