This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2065C:烧坏了!

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2065C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/659907/tps2065c-burned-out

部件号:TPS2065C

您好,

考虑2个相同的非隔离(公共接地) DCDC转换器(如C1和C2)和2个TPS2065C组(如A和B)。 A和B的VIN分别为C1和C2。 C1像往常一样启用了A组,但我是否可以同时启用带C1的B? 实际上,在我们的一个原型中,我燃烧了所有B部分,而不是A部分。 这是不是原因? 顺便说一句,我以前做过这件事,现在没有任何问题。

谢谢!

沃尔夫冈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您能否上传您的原理图以获得完全的底板? 在您的应用中,这两个TPS2065C是否损坏?
    您应注意所有参数都应在设备规格范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    感谢您的回复,请对我的延迟表示歉意,我现在很忙;尽管如此,我们还是进行了几次测试,以便更好地了解问题。 根据我们的部分或初步结论。

    首先介绍我们的设计背景。 几年前,我们为其中一个项目开发了一个基板(或主板),其中包括2个DCDC转换器12/5 VDC和最多5个交换机(最后一个版本)。 当前版本的主板是第4代,它经历了–烧坏–开关(更确切地说,5个开关中有3个烧坏了,我们猜测,我们的应用程序没有执行独立测试)。 我们以前从未遇到过交换机问题。

    有关一个开关的设备标记和原理图,请参阅附件(红色设备标记,已烧坏)。 输出负载为无源(输出未连接任何源),FLT和EN信号由微控制器@ 3.3 V处理;DCDC转换器为Murata 12/5 VDC,1.5 A最大电流输出。

    测试台(独立,未使用微控制器):我们在第3代和第4代主板上选择1个开关(PCB的布局/印迹相同)。 用于测试目的的启用信号来自相同的输入电压@ 5 VDC电源。 我们使用的是已经投入生产的第三代主板和全新的第四代主板。

    • 在0.7 下为电流负载。 两款主板运行良好(开/关和温度正常),这两款主板之间没有差异。 测试时间约为每台1小时。
    • 0.8 A电流负载。
      第三代主板上的开关运行良好;包装温度正常(未注意到与包装接触的特殊加热)。
      在n´t第4代主板上测试的开关变得非常热(您不能触摸它几秒钟以上),开关功能正常,与使用相同配置的第3代主板相比,总功耗增加了1W。 n´t第4代主板上的测试持续时间约为30秒(我们不信任热关机)。
    • 恒流模式测试(输出负载超过1A)。
      两个开关都正常工作,将电流限制在阈值范围内,但第四代主板上的开关仍然非常热,耗电量增加约1W。
    • 短路测试。 未执行

    初步结论: 使用我们的应用程序,其要求比交换机中的0.7 A更高,迟早会对其进行炸制。   可能是与此特定芯片系列特别相关的一些超出规格的 θJA或RDS (ON)?  

    我们正在准备一个电路板进行全天候连续测试,将任何开关的电流负载限制到0.7 A  

    感谢您的支持,此致,  
    沃尔夫冈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Wolf:
    很抱歉回复太晚了! 正如您提到的那样,您已经在Gen3和Gen4之间进行了比较测试,发现Gen4功率比Gen3的温度更高。 您是否有用于分析的热测试结果?

    我建议您使用Gen 3样本替换Gen4,以再次确认它不是PCB板和外部组件问题(PCB Cu厚会影响散热)。

    Michael Tan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:
    感谢您的回复。

    即使我们希望如此,我们也问我们的装配公司,PCB (第4代和第3代)的类型和质量是否相同,并且仍在等待他们的回应。
    遗憾的是,我们没有对芯片进行正式热分析的设备;在接下来的几天,我们将尝试在新主板上安装以前的(旧的)开关。 完成此操作后,我们将立即通知您我们的结果。

    此致,
    沃尔夫冈
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Woody:

    我们从您那里得到的信息已经有一段时间了。 我将继续并关闭此线程,但如果您有任何其他问题,请随时在此处重新发布或开始新线程。

    如果这回答了您的问题,请选择 "这解决了我的问题"